Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Aquí obtendrá asistencia para su VLT® Micro Drive FC 51.

Inicialización a los ajustes predeterminados

Inicialización recomendada
Restablece la mayoría de los ajustes y los datos del historial.

1: Seleccione el parámetro 14-22 Modo de funcionamiento.

2: Pulse [OK].

3: Seleccione [2] inicialización.

4: Pulse [OK].

5: Desconecte la alimentación de red y espere hasta que la pantalla se apague.

6: Vuelva a conectar la alimentación de red. El convertidor de frecuencia se ha restablecido.

**Inicialización manual
Restablece TODOS los ajustes y los datos históricos

1: Desconectar de la red y esperar a que se apague la pantalla.

2:
2a: Pulse simultáneamente [Estado] - [Menú principal] - [OK] mientras enciende el LCP 102, pantalla gráfica.

2b: Pulse [Menú] - [OK] mientras enciende el LCP 101, pantalla numérica.

3: Suelte las teclas después de 5 s.

4: El convertidor de frecuencia está ahora programado según los ajustes por defecto.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Política de privacidadCondiciones de usoCookies