Skip to Content

VLT® Micro Drive FC 51

Ovdje ćete dobiti podršku za svojeVLT® Micro Drive FC 51 .

Inicijalizacija na zadane postavke

Preporučena inicijalizacija
Resetira većinu postavki i povijesne podatke.

1: Odaberite parametar 14-22 Način rada.

2: Pritisnite [U redu].

3: Odaberite [2] inicijalizaciju.

4: Pritisnite [U redu].

5: Isključite napajanje iz električne mreže i pričekajte da se zaslon ugasi.

6: Ponovno spojite napajanje. Frekvencijski pretvarač je sada resetiran.

Ručna inicijalizacija
Resetira SVE postavke i podatke povijesti

1: Isključite uređaj iz električne mreže i pričekajte dok se zaslon ne ugasi.

2:
2a: Istovremeno pritisnite [Status] - [Glavni izbornik] - [U redu] dok uključujete grafički zaslon LCP 102.

2b: Pritisnite [Menu] - [OK] dok uključujete LCP 101, numerički zaslon.

3: Otpustite tipke nakon 5 sekundi.

4: Frekvencijski pretvarač je sada programiran prema zadanim postavkama.

Need more help?

Ask a different questionDanfoss Drives MyDrive® Assistant
Select a different product
Sitemap
Pravila o privatnostiUvjeti korištenjaKolačići